您好!
现在在 FSK 中使用 CC112x 多年、我想知道为什么我们不在 FSK 之外使用它们-我们每年以868MHz 的频率制造数千(传统) OOK 系统;典型应用是密钥卡系统。
由于向后兼容性、我们无法更改这些系统的协议;连接了典型的协议时序!
今天、我们使用了旧的 TDA 接收器芯片、我问过我的工程师、他们为什么不使用我们的主射频芯片 CC11xx。
回复是"因为您不能在 ASK transparent 模式下使用它们":
首先,他们显然不能处理两次重复数据包之间的长时间停顿(我们对 FSK 有同样的问题,至少我们对 AFC 进行了调整,只要它合适。 这在 ASK 中不起作用、正如他们告诉我的那样)。
如果他们尝试使用它时暂停时间要短得多、那么灵敏度比 TDA 差20dB
您能不能建议这是否正确/我们如何在该领域使用 CC?
Thx