This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:接收到间歇性数据

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1199238/cc1101-intermittent-data-received

器件型号:CC1101

我正在使用868MHz CC1101处理两个数据接收设备(系统基站(A)和中继器(B))。  发送器件是由另一方开发的、但也使用 CC1101、我有源代码、因此可以准确地查看其配置方式。  我的问题是其中一个接收设备按预期接收所有数据。  另一个具有与 CC1101和天线相关的相同电路、仅偶尔接收数据并经常声明校验和错误。

我已尽可能确认两个器件上的电路和元件值是相同的、在发生故障的器件上、已由射频专家检查天线调优、一切都很好。  该问题在两个器件的多个示例中是一致的(即器件 A 的所有实例都按预期工作、器件 B 的所有实例都失败)。

器件之间的 CC1101设置和 Rx 处理代码相同、并且在器件之间交换固件(两者均使用 ESP32 CPU)无效-器件 A 始终工作、器件 B 始终失败。

是否有人看到过这种 问题、或者您能否建议我可以调查的其他事项、以帮助确定两个器件之间的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    作为第一步、您可以使用 SmartRF Studio 检查两个器件的性能(PHY 设置接近于您使用的器件)吗?

    这将有助于减少可能导致这种情况的变量数量。

    此致、

    Zack