This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:从 cc1352p-4 EasyLink 堆栈(SDK 6.10)迁移

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1198794/cc1312r7-migration-from-cc1352p-4-easylink-stack-sdk-6-10

器件型号:CC1312R7

您好!

我需要将在6.10.00.29 SDK 上使用 EasyLink 射频堆栈的 cc1352p-4上工作的代码迁移到 CC1312R7芯片。

我在   CC1312R7的任何 SDK 中都找不到 EasyLink 项目 (甚至在 从 cc1352p-4 SDK 中删除 EasyLink 之前没有6.10)。

我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1312R7从未支持 EasyLink。

    如果要在此设备上运行 EasyLink、您需要自行进行移植。

    给我带来的不便、我深表歉意。

    Siri