This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:生产批次1000件的 RSSI 值分配

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1197750/cc1101-distribution-of-rssi-values-for-a-production-batch-of-1000pcs

器件型号:CC1101

您好!  

我的项目基于 CC1101芯片。

试制生产系列后 、我观察到一批1000件 RSSI 的显著分布。

该批次由经验丰富的电子工厂以专业且可重现的方式生产。
整个人口都是由同一批组件生产的。

在同一环境中对每台 PC (自动测试仪)进行生产测试

生产测试过程中的乒乓测试:

DUT -- 0.5m --测试设备(也基于 CC1101)

SDR 测试的40件样品:

DUT -- 1m -- SDR 天线


这种严重的分布会导致什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcin、

    您能否分享有关测试执行方式的更多信息? 您是仅传输载波并持续读取状态寄存器中的 RSSI 值、还是传输数据包并读取数据包报告的值?

    您是否进行过任何传导测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您是否在给定的时间只测试一个 DUT?  

    结果的传播比我预期的要高得多、问题是您是否从其他地方接收到一些数据包。 考虑到范围、RSSI 也看起来很低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    生产测试:有两个相同的器件、一个[M1]永久安装在测试仪中、另一个是 DUT[M2]。
    M1 发送到 M2 无线电命令、作为响应、他获得了接收命令的测量 RSSI。

    SDR 测试:
    DUT 距离 SDR 天线1m。 DUT 生成一个未经调制的连续波并且 RSSI 值从 SDR 中读取。

    示例:

    :  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、一次只测试了一个器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我读取这些数字时、对于 CC1101、RX 和 TX 的变化很大、因为如果我正确理解您的设置、SDR 测试会检查 DUT 的 TX 功率。 您是否采用了几个异常板并检查了传导输出功率、并检查了变化是否与辐射测试相关?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我没有测试传导输出功率。 您是否知道如何正确检查它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcin、

    您是否可以访问频谱分析仪?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有 PCB 天线或天线连接器?

    如果您使用的是 PCB 天线、 并且 PCB 上没有连接器、则可以在射频路径的末端焊接半刚性同轴电缆。 务必确保 PCB 天线未同时连接到射频路径。 如果您可以共享射频路径的图像、我可以帮助您了解电缆可以焊接到何处。

    如果 PCB 上确实有一个连接器、则可以使用具有适用于频谱分析仪和 PCB 的正确连接器的同轴电缆将其直接连接到频谱分析仪。

    您可以像 SDR 那样测试输出功率。 将频谱分析仪设置为您要发射的中心频率、大约100kHz 的范围和1KHz 的 RBW 是正常的。 使用频谱分析仪的峰值功能来测量 DUT 的峰值功率。

    确保 DUT 输出的功率不会超过频谱分析仪可以接收的功率、或使用外部衰减器限制功率。

    您能否测量一些异常板和一些典型板并返回给我们结果?