This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:CCS 不显示匿名 union/strusct 成员

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1198699/cc1312r-ccs-not-show-anonymous-union-strusct-members

器件型号:CC1312R

CCS_12.2.0.00009、编译器 TI ARM Clang 2.1.2LTS。

CCS 匿名 union/strusct 成员不会显示在"Expession (扩展)"窗口中。

例如、如果我们有如下的联合体定义:  

typedef union RfDevStatus_u {
    uint16_t u16Word;
    struct {
      union {
          uint8_t byte;
          struct {
              uint8_t fTamper           :1;     
              uint8_t fZoneOpen         :1;     
              uint8_t fTrouble          :1;     
          };
      } devSts1;

      union {
          uint8_t byte;
          struct {
              uint8_t fTamper2          :1;     
              uint8_t fZoneOpen2        :1;     
              uint8_t fTrouble2         :1;     
          };
      } devSts2;
    };
} RfDevStatus_t;

仅显示 u16Word 成员:  

这是错误还是某种设置问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将其移至由 CCS 团队处理。 有人很快会回来

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="130491" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1198699/cc1312r-ccs-not-show-anonymous-union-strusct-members "]这是一个错误还是某种设置问题?[/quot]

    是的、这是一个已知问题:

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10814

    请注意、上述错误适用于调试器、但根本原因已被确定 为编译器和调试器符号管理器生成的调试符号之间不兼容。 后者需要编译器生成其他调试信息。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    根据 Jira 中问题的描述(如果使用此处提供的内容):  

    x.num 未解析

    X.$P$T0.num 会被解析

    但在我的问题 x.$P$T0.num 中也无法解决!

    因此、如果先前报告的问题不是那么严重(您仍然可以看到"num")、则应将我报告的问题估计为更严重、并且具有更大的优先级、因为"num"根本不显示!  

    此致、

    Dimitar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、我最初将其归档以从 C2000编译器输出。

    对于 TI ARM Clang 编译器、存在相同的问题、但呈现方式不同。 这是错误报告详细信息中的附加注释、不会公开显示。

    "我还尝试使用 GCC 和 TI ARM clang、得到了不同的结果。 有趣的是表达式视图根本无法解析任何结构成员。"