This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:目标编程#39;post-build'未生成十六进制文件失败

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1200134/cc1352r-recipe-for-target-post-build-failed-no-hex-files-generated

器件型号:CC1352R

我目前从1352R1上的"DMM_154sensor_remote_display_oad_app"示例开始。 在 CCS 中、我已将工作区位置选择为"C:\Users\user\workspace_v12"以外的位置、当 我转到编译该工程时、我会收到错误消息  

recipe for target 'post-build' failed
和十六进制文件不会由于编译后处理步骤中的此错误而生成。

但是、当我 使用相同的示例并在 CCS 工作区"C:\Users\user\workspace_v12"中打开时、工程编译正常、编译后处理步骤完成、并生成十六进制文件等  

如何解决此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。 我的文件路径包含空格。 从文件路径中删除空格可以解决此问题