This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:如果要将传感器收集的数据发送到收集器、应如何修改代码?

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1198581/cc1310-how-should-i-modify-the-code-if-i-want-to-send-the-data-collected-by-the-sensor-to-the-collector

器件型号:CC1310

大家好、

现在、我想使用正式的传感器/收集器例程、通过 TI 15.4协议将传感器收集的数据发送给收集器。 如何修改传感器和收集器中的代码?

谢谢!

此致、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否理解您的问题。

    您想要的(通过 TI 15.4协议将传感器收集的数据发送到收集器)与示例的功能完全相同、那么您想要更改什么?

    传感器(TI.com)

    收集器(TI.com)

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siri、

    感谢您的回复。

    目前、我想将自己从传感器收集的传感器数据发送到收集器、但现在我的问题是、我 不知道如何在函数中处理传感器收集的数据。 收集的传感器数据 将放入数据包并发送到收集器、但我不知道在哪里进行修改。

    谢谢、此致、

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我仍然不理解您需要帮助的内容。

    传感器代码已将传感器数据发送到收集器、因此您为什么要更改它?

    您是否正在尝试添加另一个传感器?

    如果您正尝试这样做、我建议您查看以下 SLA:

    TI 15.4-Stack -添加新传感器

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siri、

    作为这个领域的初学者、我对这个问题的描述可能 不是很清楚。 现在、我需要添加一个外部传感器来收集外部物理量(例如振动和压力传感器)、但我不知道传感器收集的数据应通过哪个功能发送到收集器。

    此致、

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    使用 sensor.c 中的 sendSensorMessage 函数将数据从传感器发送到收集器

    我建议您首先熟悉默认示例、然后尝试通过单步执行来了解其工作原理、然后再添加更多传感器、如本 SLA 中所述:

    TI 15.4-Stack -添加新传感器

    15.4堆栈还有其他几种 SLA、在开始开发您自己的应用程序之前、最好仔细检查。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Siri、

    谢谢。 通过参考 TI 15.4-Stack -添加新传感器、现在我实现 了我的目标。

    此致、

    凯瑟琳