This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] CC1352P:《TI 15.4堆栈功率测量》

Guru**** 2811015 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1224557/faq-cc1352p-ti-15-4-stack-power-measurement

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

适用于 TI15.4堆栈的功率测量和估算

为了估算器件的功耗、德州仪器提供了 TI-15.4-Stack电池寿命计算器、这也为优化器件的电池寿命提供了一种简单的方法。

进行优化后、还可以使用我们的开箱即用示例和 Launchpad 中提供的 Energytrace 功能来测量功耗、以便在开发过程开始时深入了解您的器件的功耗。

要使用我们的开箱即用示例进行功率测量、需要执行以下几个步骤:

  • 让在您的 Launchpad 上运行传感器和收集器示例、如 SimpleLink Academy 中所述
  • 在收集器的 GUI 显示屏上、打开终端程序以查看网络是否已形成以及传感器数据是否在您的预期间隔内进行更新
  • 通过定义以下内容来禁用通用用户界面: #define cui_disable 的信息 C. 或在传感器项目属性中定义预定义符号
    • Alt+Enter  ——创建——  ARM 编译器-- 预定义符号

这将禁用用于显示连接信息的 UART。 禁用此接口可降低功耗、因为它可以避免器件进入待机()模式。

跳线设置如下图所示:

  • 连接 USB 电缆
  • 将串行终端与收集器配合使用以确保连接可用
  • 通过单击 EnergyTrace 符号启动 EnergyTrace

我们执行的一些测量如下表所示:

频率:868MHz、0dB TX 功率、50kbps / 2GFS

网络设置

Energytrace  

电池寿命计算器

非信标模式

10s 轮询速率

10s 报告率

39.7µA μ A

37.4µA μ A

Beacon Mode

10s 轮询速率

10s 报告率

41.1µA μ A

39.2µA μ A

非信标模式

1s 轮询速率

1s 报告率

µA μ A

µA μ A

 

非信标模式

30s 轮询速率

30s 报告率

14.4µA μ A

13.6µA μ A

这些测量可以为  我们的传感器/收集器示例的功耗提供有价值的指示。