大家好、
我1个月前最初问这个问题、没有人回答、这个问题被锁定了、所以我们再去一次:
我正在使用 FH 模式下的 TI15.4堆栈应用。 我有一个关于系统与网络流量有关的基本问题。
考虑到采用50台设备的应用星形网络、其中每台设备的报告间隔为60秒、没有广播、可以用于保证网络不饱和的最小轮询间隔是多少。 我已经将 MAC_CFG_TX_DATA_MAX 更改为50、以便 TX 挂起缓冲器能够保存整个网络的消息。
我注意到、例如、使用轮询间隔为1时、当设备数大于6时、网络开始出现问题。 轮询开始延迟超过1、如果您发送请求、发送请求可能需要超过1、甚至在某些情况下失败。
是否有应使用的特定公式或编号? 我应该如何处理?
谢谢你。