This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:空闲模式到 Rx 模式的 CC1310唤醒时间

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1226187/launchxl-cc1310-cc1310-wakeup-time-of-idle-mode-to-rx-mode

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1310CC1200

您好、专家!

是否有文档介绍 CC1310的以下参数。 我在代码中发现从空闲到 rx、时间大约为1.2ms、太慢了。 如何加快此唤醒时间。 在我的应用中、我不需要射频待机、它可以 一直在工作。 因此、我认为1.2ms 是不合理的。 您能向我展示一下方法或代码吗? 谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在使用哪种芯片? 标题是关于 CC1310、但数据表屏幕截图是关于 CC1200的?

    但如果可以解决问题、则可以将芯片设置为始终处于 RX 状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  

    我正在使用 cc1310、以前使用过 CC1200、CC1200可以提供射频参数的详细信息、但是对于 CC1310、我在数据表或用户指南中看不到详细信息。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不提供此方面的数据表编号、因为如果补丁发生变化等、时间可能会发生变化

    从待机到活动 RX 大约需要1.6 - 1.7ms、并且没有可用于减少该数字的魔术设置。

    下图显示了以下情况:

    while(1)
    {
        RF_runCmd(rfHandle, (RF_Op*)&RF_cmdPropRx, RF_PriorityNormal, &callback, RF_EventRxEntryDone);
        RF_runCmd(rfHandle, (RF_Op*)&RF_cmdPropRx, RF_PriorityNormal, &callback, RF_EventRxEntryDone);
        RF_yield(rfHandle);
        sleep(1);
    }

    X1-X2来自 Stadnby、约为1.7毫秒。  

    X3-X4是在第一个 RX 结束后再次启动 RX 时发生的。 大约需要250us。

    如果电流消耗不是问题、您可以将两个重复模式设置为1以使器件保持恒定 RX:

    rf_cmdPropRx.pktConf.bRepeatOk = 1;
    RF_cmdPropRx.pktConf.bRepeatNok = 1;

    如果您运行上述代码、但缺少待机功能、则 X1-X2时间会减少到大约1.3ms。

    Siri.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siri:

    谢谢!