This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652R7:CMD_MODIFED_FS 命令执行条件为?

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1226409/lp-cc2652r7-the-cmd_modify_fs-command-execution-condition-is

器件型号:LP-CC2652R7

大家好、

以下是客户的请求:

int ModifyChannel(RF_Handle rfHandle,uint8_t channel){
   
    rfc_CMD_MODIFY_FS_t cmdModifyFs ={
        .commandNo = CMD_MODIFY_FS,
        .frequency = 2400 + channel,
        .fractFreq = 0
    };

    uint32_t start_tm = RF_getCurrentTime();
    RF_Stat status = RF_runImmediateCmd(rfHandle, (uint32_t*)&cmdModifyFs);
    if(RF_StatSuccess == status){
        uint32_t diff = RF_getCurrentTime() - start_tm; 
        printf("Modify TO CHN:%d use %d us\n",channel,(diff+3)/4);
    }else{
        RF_printCmdStat(status);
    }
    return (int)status;
}

他尝试了上述代码、系统始终返回:RF_StatInvalidParamsError、他 想问执行此命令的前提条件是什么?  RF_postCmd 是在 RX 还是 TX 之后异步执行?

此外、为什么 RF_runImmediateCmd (命令编号:cmd_modify_fs)始终返回   RF_StatInvalidParamsError? 如何正确使用 CMD_MODIFY_FS 命令、是否有相关示例?

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、                                                         

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    客户可以参考 无线电软件包(rflib) API 或 类似的 E2E 线程、但没有关于 CMD_MODIFED_FS 的具体示例。 首先、客户应确保在改变频率之前关闭无线电(RF_Yield)。  然后、 CMD_MODIFED_FS 命令本身仅用于小频率变化(即几 MHz)以保持 PLL 锁定、而 通道更改通常不是这种情况。  在考虑此用例时、我认为应改用 CMD_FS、并使用 RF_runCmd 而不是 RF_runImmediateCmd。

    此致、
    Ryan