This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:Wi-SUN OAD 实现

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1226406/lp-cc1352p7-wi-sun-oad-implementation

器件型号:LP-CC1352P7

尊敬的团队:

今天的问候!

我们使用的是带有6.40 SDK 的 CC1352P7-1平台( simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13 )&希望在我们的应用程序中使用 OAD 功能 Wi-SUN 网络 。

请分享实现 OAD 功能的资源和一些参考示例代码、以更好地了解 特定于 Wi-SUN 堆栈的 OAD 功能。

用例 :  从 通过 Wi-SUN 网络连接到 PC/笔记本电脑的边界路由器进行路由器节点固件升级。

如果您需要更多信息,请告诉我

谢谢。此致、

Harinder Singh