This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:我想知道来自未知射频模块的数据包中的预发布/同步字

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1225408/launchxl-cc1310-i-want-to-know-pre-emble-sync-words-in-packet-from-unknown-rf-module

器件型号:LAUNCHXL-CC1310

您好!

我有 LANCHXL-CC1310。

当未知射频模式(我知道频率 447.8625MHz)定期发送数据时、我会以连续 RX 模式运行 SmartRF Studio 并启用串行模式。

 

此图片显示数据包接收良好。  

但不再有数据包信息。
如何知道数据包中的同步字?

launchxl-1310无法实现这一目的?

Br

保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    您知道您想要从哪个器件接收吗? 或数据是什么样子的?

    如果知道这一点、您可以尝试研究一下该器件正在使用的收发器、然后阅读其数据表以确定该器件正在使用的同步字。

    此致。

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件使用 si44611B。

    我还没有检查默认的同步字44611。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否具有对器件的物理访问权限? 您可以探测 SPI 线路以了解微控制器如何配置收发器、从而识别无线电参数。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否知道数据速率和调制? 然后、您可以在 SmartRF Studio 中将同步字设置为0xAAAA、并查看无线电在前导码后接收到的内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我的最后一个选择:)

    Br

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有太多信息、只有 freq。 使用了 GFSK。
    Br
    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    如果您能够使用频谱分析仪/SDR 软件狗、则可以尝试使用该器件识别数据速率。

    此致、

    Arthur