主题中讨论的其他器件:CC1352R、 CC1310、CC1125
大家好、
您能回答以下有关 CC13xx 系列的客户问题吗?
1.出于兼容性原因,我们必须保持434 MHz ISM 频带和我们的"旧"电报结构。 RX 带宽为10kHz 和50kHz 时、数据速率为4.8 kBaud 和19.2 kBaud、如下所示:
标头82*0x55、同步暂停(0xFF、0xFF、0xFF)、0x01、数据长度、数据长度、用户数据(不同长度)、CRC-CCITTL、CRC-CCITTH。
(----- 在这一范围内进行 CRC 计算---)
目前、我们可以通过 SmartRF Studio 和 CC1312R1 LAUNCHXL 板收到电报、但总会收到 CRC 错误。 当然、随后可以在软件中进行 CRC 计算、但最好由 SOC 提供 CRC 计算功能(当然采用上述格式)。
以下是 μ µC 此后使用的格式:


我们还没有收到我们的电报--人们担心会出现类似的问题。
该报头如此长、因为我们始终在4个频率下连续"侦听"。 3是工作频率、要检查标头中的数据、第4个始终是我们使用的频率之一、用于统计目的、以便能够在干扰到另一个通道组的情况下发生变化。
2. 在开发中我们主要使用带有 µVision 的 ARM Keil MDK5并且我们惊讶地发现上面提到的 SOC 不能用它进行编程。 根据 Keil、仅支持 MSP432系列。 我们在那里错了吗?
3、 我们详细了解了 CC1310/CC1312和 CC1352R。 遗憾的是、CC1352R"仅"具有接收器类别1.5 / 2。 接收器类别1在安防行业较为理想。 CC1310并未对此进行记录、但如果我查看数据表、它将无法在我们的数据速率/RX 带宽下实现接收器类别1、尤其是在阻塞方面。
|
Auszüge Aus EN 300 220-1 V3.1. (2017-02) |
|
表36:相邻通道上的接收器饱和 |
|
要求限制 |
|
相邻通道饱和(OCW≤25kHz)≥-20dBm |
|
相邻信道饱和(OCW > 25kHz)≥-10dBm |
|
表38:杂散响应抑制 |
|
要求限制 |
|
杂散响应抑制(OCW≤25kHz)≥-44dBm |
|
杂散响应抑制(OCW > 25kHz)≥-34dBm |
|
注意:对于与所需信号分离的杂散响应测试、小于 |
|
工作频率的0.1 %、则限值会放宽到25 dB。 |
|
表43:RX 类别1的阻塞级别参数 |
|
要求限制 |
|
接收器类别1 |
|
在±中心频率≥2MHz 时阻断、则为-20dBm |
|
在±中心频率≥10MHz 时阻断、则为-20dBm |
|
在中心频率的±5%或15MHz 时进行阻断、 |
|
以较大者为准≥-20 dBm |
谢谢!
弗朗茨