This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1312R7:观察 ti_wisunfan 'ns_coap_node_src&#39中 CoAP 中的资源;示例应用

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1224725/lp-cc1312r7-observing-resources-in-coap-in-ti_wisunfan-ns_coap_node_src-sample-app

器件型号:LP-CC1312R7

我们希望使用"观测器"方法订阅网络上的 CoAP 资源。

这是 IETF 对 rfc7641的引用。

https://datatracker.ietf.org/doc/rfc7641/

我们如何使用 `Observe`选项发送 CoAP GET 请求? 使用 CoAP_service_request_send () API 是否可以实现?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    遗憾的是、此 COAP 扩展未实现。 没有观察选项。  

    要么必须轮询资源。

    此致、

    SID  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未来是否有支持此功能的计划?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex,此分机目前不在路线图中。