This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310F32射频信号强度

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1224343/cc1310f32-rf-signal-strength

主题中讨论的其他器件:CC1310

尊敬的团队

我们将 CC1310F32用于我们的密钥卡项目

在测试的情况下、请告诉我以下问题

1)         此 IC CC1310F32的射频信号强度?   

2)          我们正在使用光谱仪 Gwinstek GSP-730分析射频功率,我们不能改变 dBm 以上-40 ,这是固定的? 或者我们可以更改 dBm?

3)         我们将获得-88到-95 dBm 的信号强度,这是否是一个良好的射频强度?

4)          遥控钥匙的良好射频强度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否更详细地介绍一下您是如何测试的和使用的硬件? 如果您制作了密钥卡、那么我认为您的天线非常小。 您是否检查了传导输出功率是否符合预期? 如果是、您是否调谐了天线? 由于接地层较小、小型天线的效率通常较差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 请参阅 CC1310数据表: https://www.ti.com/lit/swrs181 -允许的最大输出功率 取决于所使用的频段和设备的销售地区。 CC1310不配备前端模块(FEM)时的最大输出功率为+14dBm。
    2. GhostOf 提出了几个与此相关的问题、请在此处回答这些问题以帮助澄清您的问题。
    3. 见第2点。 这取决于您的应用、使用的 PHY 等。
    4. 这取决于多个因素、包括您需要的范围。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在附件中连接了原理图

    是的,这是一个 PCB 天线,我们也有疑问如何检查 PCB 天线的功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常可以进行距离测试来测量辐射性能、以便进行性能评估。 请参阅  

    SWRA479  (实现最优无线电范围): https://www.ti.com/lit/swra479 了解有关这方面的更多信息。

    请回答 GhostOf 提出的以下问题、以帮助澄清您的问题:

    • 您是使用定制硬件来测量此器件还是使用 TI 评估板?
    • 您是否测试了传导输出功率、如果测试了、您能否提供测量数据?
    • 如果传导输出功率符合预期、是否已调优天线匹配网络?

    此致、

    扎克