This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:电容器阵列更改应用中的值

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC1352P, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1224662/cc1352p-cap-array-changing-values-in-application

器件型号:CC1352P
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、、、

尊敬的主席/女士,您好。

我注意到、SysConfig 工具对我们的应用程序中的电容阵列开/关和电容阵列的值没有影响、即使所有其他 SysConfig 值都按预期工作。 此外,我们读取的电容器阵列值是我们通过 SDK 函数"HWREG( CCFG_BASE + CCFG_O_MODE_CONF );"读取 的状态是"0xF3B9C13A"(值为-63启用电容器阵列)。

在尝试调试系统时、我无法通过应用函数 OSC_AdjustXoscHfCapArray 来更改电容器阵列的值;请参阅下面随附的更改电容器阵列值的尝试。

我的问题是:

1.为什么 SysConfig 工具在 cap-array 启用/禁用和 cap-array 值方面未按预期正常运行?

2.如何通过应用程序更改电容阵列值和启用/禁用电容阵列?

-------- 开始尝试更改 cap-array 值---




//尝试更改配置
OSC_AdjustXoscHfCapArray( val );


//在 osc.h 中指出,调用"OSC_AdjustXoscHfCapArray"后:
//调整后的值在 XOSC_HF 停止并重新启动之前不会生效

//我们尝试重新启动 Xosc
OSCHF_SwitchToRcOscTurnOffXosc ();
Task_sleep( MS_100 );
OSCHF_TurnOnXosc ();
Task_sleep( MS_100 );
OSCHF_AttemptToSwitchToXosc ();
Task_sleep( MS_100 );
...
...
...

-------- 我们尝试更改 cap-array 值的最后一步---

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    syscfg 设置中的默认值反映了在给定 Launchpad 上使用的硬件。 对于 CC1352P、通常需要外部负载电容器来获得足够低的 FREF 杂散、因此内部电容器阵列会降至最低、而不会产生这种影响。  

    是否要在应用中使用内部电容器阵列而不是外部负载电容器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的快速提示;不、我们不尝试使用内部电容器。

    1.在 SysConfig 中"cap-array 单选按钮"标记为 被禁用 。 但当我们在应用程序中读取寄存器时、它会显示为已启用。 您能解释一下这种行为吗?

    2.在 SysConfig 上启用/禁用 CAP_ARRAY 时、是否会更改任何其他寄存器或设置?

    3.为了调试上述内容(1和2),我们尝试在运行时更改 cap-array 使能/禁用和 cap-array 值,但不成功;您能解释一下这种行为吗?

    此致、  

    Tal.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tal:

    如果不想使用内部电容器阵列、实际上必须启用电容器阵列增量修改。 默认情况下、内部电容会加载晶体。 启用增量修改、值为-63时、内部电容将被移除。

    这是 CC1352P7示例中 SysConfig 中的设置、应保持原样、以便禁用 CAP 阵列:

    如果不想使用内部电容器、我想问一下您为什么要在应用中修改电容器阵列?