This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:监听模式(智能前导码)和 FCC 15.247

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1225122/cc1120-sniff-mode-smart-preamble-and-fcc-15-247

器件型号:CC1120

您好!

多年来、我们的产品基于采用电池的这款收发器而开发(低功耗至关重要)、这就是我们使用监听模式的原因。
目前、我们需要在澳大利亚进行 FCC 认证、因此认证实验室建议我们使用 FHSS、或者作为最后手段、大幅降低传输功率。

我的问题是、此收发器是否有任何可以满足 FCC 要求的配置、而不使用 FHSS 或降低传输功率。

如果不存在、那么到目前为止是否可以继续在固定通道中使用监听模式、并且在建立通信时、启用 FHSS?

当前配置为915MHz、2-GFSK、50kbps、DEV 25kHz 和 BW 100KHz。

此致、提前表示感谢

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您要么必须符合 FCC 15.249 (低输出功率)、要么必须符合 FCC 15.247 (高输出功率、但您要么必须执行跳频、要么占用500kHz BW)。 后者在50kbps 时无法实现。 意味着您要么必须生活在~-1dBm 的输出功率下、要么必须使用跳频。 后者可用于重写代码。 我认为这限制了您在每个通道上可以传输的频率、这意味着您只能通过通道发送几个智能前导码包。 这取决于您需要如何实现跳频、如果您有一个时间戳、可以开始列出正确的信道、但我假设您最终不得不处于 RX 太长。

    这不是芯片问题、更重要的是了解 FCC 要求。