This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652PSIP:CC1312P ZIPX

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1223752/lp-cc2652psip-cc1312p-sipx

器件型号:LP-CC2652PSIP

你好

此处问题更多地归因于此电路板上的芯片(CC1312P ZIPX)、而不是主板本身(遗憾的是、在可用组件选项中无法找到组件本身)  

无线 MCU 集成在我们的电路板中。 软件利用 SDK 7_10_00_63_eng。  

电路板上运行的应用程序由引导加载程序和应用程序部分组成。

整个系统要进行压力测试、故意每60秒挂起一次应用、从而引起看门狗触发、从而使电路板复位。  

然而,压力测试显示,每隔两三天以上述方式持续运行,系统就不会恢复。  

进一步分析显示看门狗确实触发、并且应用了复位。 但是、引导加载程序不会启动、软件仍然挂起。

请善意地建议:

1)在你看来,这种挂起的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yan:

    但是,引导加载程序不启动,软件仍然挂起。

    在这种情况下、软件会挂在哪里?

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    软件在看门狗复位后挂起。 我们没有看到引导加载程序已启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yan:

    Unknown 说:
    进一步分析表明看门狗确实触发了、并进行了复位。 但是,引导加载程序不会启动

    您是否能够描述您进行了什么分析? 您如何知道是否应用了复位。 您可以通过分析提供任何调试数据吗? 它会对我们有很大帮助。  

    此致、

    SID