This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:我是否可以使用 uFL 连接器而非 SMA 天线。

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1223688/lpstk-cc1352r-may-i-use-ufl-connector-instead-of-sma-for-antenna

器件型号:LPSTK-CC1352R
主题中讨论的其他器件:CC1352R

您好、专家!

我们已经基于 CC1352R 传感器标签设计了定制电路板、这里有一个疑问、那就是我是否可以使用 uFL 连接器来代替 SMA、 我想选择任意一个 SMA 或 uFL、应根据天线路径中使用的与100nF 电容器的走线短路情况来确定。

我不是射频专家、因此请提供最佳选择。

此致

Surya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简短回答:是的。

    您可以使用任何专为射频而设计的连接器。 如果您需要小于 SMA 的连接器、不同的供应商都有自己的解决方案、其功能和外形稍有不同、您可以通过搜索"RF 连接器"并查看数据表来选择不同的替代方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答