This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:Wi-SUN 堆栈:PySpinel wisunstack 命令返回值

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1224846/cc1352p7-wi-sun-stack-pyspinel-wisunstack-command-return-value

器件型号:CC1352P7

在 ns_br 中,wisunstack 命令在用户调用 wisunstack start 后立即返回"start",这正如预期的那样。

但在 ns_node 中、如果在"wisunstack start"后调用 wisunstack、则 wisunstack 会返回"stop"、状态仅在调试完成后才会变为"start"。

这种行为是否符合预期? 我认为状态应该反映堆栈的状态、而不是连接状态。 您能否确认一下? 谢谢。

此致、

沭阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沭阳:  

    您看到的行为似乎是预期的行为。 wisunstack 命令转换为命令 get 属性"PROP_NET_STACK_UP"。

    在 ns_br 项目中,您可以在 NCP_BASE_MTD.cpp 中看到,当调用"PROP_NET_STACK_UP"时,is_net_STACK_UP()的值被返回到 pyspinel 接口。  

    extern "C" bool is_net_stack_up();
    template <> otError NcpBase::HandlePropertyGet<SPINEL_PROP_NET_STACK_UP>(void)
    {
        return mEncoder.WriteBool((bool)is_net_stack_up());
    }

    如果按照 is_net_stack_up(),我们看到它返回 connectedFlg 变量的值,如果设备连接到网络,该值返回 true。  

    此连接在边界路由器上立即进行、但路由器节点上需要一些时间才能加入网络。

    另一方面,如果在路由器节点端调用了 ifconfig up,则 ifconfig 立即返回 up。  

    此致、

    SID