This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:CC1352P7的屏蔽外壳

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, LAUNCHXL-CC1352R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1223852/cc1352p7-shielding-case-for-cc1352p7

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-CC1352R1

大家好、  

我的客户正在使用 CC1352P7、但未使用低于1GHz 的高功率 TX 信号(TX_20dBm_P 和 TX_20dBm_N)。

我们发现 LAUNCHXL-CC1352R1未使用 屏蔽情况。

请帮助 检查 不使用低于1GHz 高功率 TX 信号(TX_20dBM_P 和 TX_20dBM_N )的 CC1352P7 PCBA 是否仍需要屏蔽外壳。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    20dBm 输出需要屏蔽、但对于+14dBm 输出则不需要屏蔽。 因此、如果不使用 CC1352P7的高功率 TX 输出、将不需要屏蔽层。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提示回复。