您好!
//当数据包传输开始时,信号 RATGPO0变为高电平 //完成传输时,信号变为低电平。 //默认情况下它映射到 RFC_GPO3,可以将其路由到任何引脚。 PINCC26XX_setMux (ledPinHandle、Board_LED0、PINCC26XX_MUX_RFC_GPO3); // 当在接收器中发现 SYNC 时、可以将信号 RATGPO1配置为高电平、当数据包接收或接收中止时、可以将信号配置为低电平。 //在我们可以将其路由到物理引脚之前,必须将其路由到 射频内核上的 RFC_GPOx 信号//。 让我们使用 RFC_GPO0。 确保在 //设置寄存器值时射频内核已打开。 #include uint32_t sysgpoctl =(HWREG (RFC_DBELL_BASE + RFC_DBELL_O_SYSGPOCTL)&~RFC_DBELL_SYSGPOCTL_GPOCTL0_M); HWREG (RFC_DBELL_BASE + RFC_DBELL_O_SYPOCTL)= RFC_DBELL_SYSGPOCL_SCL_CHARC0;HWRE_SE_PONGPOL_SCL_SCL_SCL_GPOL_SCL0;
输出引脚会显示 TX 状态、但会显示 RX 状态。 TRM 提到 RAT_GPO0反映了 TX 状态并且它在引脚上显示、但当 RATGPO1路由到物理引脚时、它没有反映 RX 状态。
是否有配置命令可使 RX 状态反映在某些 RFC_GPOx 上?
我正在运行标准 rfEchoRX 应用、屏幕截图中的 C3表示 TX 状态。 C4应该是 RX 状态、但看起来不像。
谢谢
Vamsi