This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:警告[Og014]:内联汇编中的警告:"SP 作为目标寄存器不可预测"

Guru**** 2539900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1223730/cc1312r-warning-og014-warning-in-inline-assembly-sp-as-destination-register-is-unpredictable

器件型号:CC1312R

警告[Og014]:内联汇编中的警告:"SP 作为目标寄存器是不可预测的"

您好!
我在引导加载程序上工作,没有 RTOS,C1312R SIPx,当我"m using the line:asm (" MOV SP,#0x0 ");我收到"SP as destination register is unreflexible"的扭曲
你有一个线索,为什么它发生了 ?

我的设置:IAR 8.50.9,SDK 7.10.00.63