This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:在 LAUNCHXL-CC1352P1中支持 Sidewalk

Guru**** 2813795 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, LP-CC1352P7, LP-CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1223432/launchxl-cc1352p-support-of-sidewalk-in-launchxl-cc1352p1

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
主题中讨论的其他器件: LP-CC1352P7、CC1352P

您好!  

我 想评估 Amazon Sidewalk 的一些功能、目前使用  LAUNCHXL-CC1352P1 EVB。

是否可以使用我目前拥有的套件进行评估、或者我是否需要   订购新的 LP-CC1352P7   (在 TI 网站中提及"我们需要订购 LP-CC1352P7 (FSK 和低功耗蓝牙   )或 LP-CC2652R7 (仅限低功耗蓝牙) Launchpad 开发套件"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubhendu:

    您确实需要订购您提到的开发套件之一。 实际上、今天的 SID_demo 应用程序无论如何都不能用于 CC1352P 存储器。

    此致、

    Arthur