This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:修改自旋代码以处理来自路由器节点的传入 UDP 数据包

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1221549/lp-cc1352p7-modification-of-py-spinel-code-to-handle-the-incoming-udp-packets-from-router-node

器件型号:LP-CC1352P7

尊敬的团队:

今天的问候!

我们将 UDP 数据包从路由器节点(RN)推送到边界路由器(BR)。

基本用例 : 在 BR 和 RN 之间创建虚拟通道以将传感器数据作为 UDP 数据包传输,此数据由 RN 作为未经 请求的消息定期发送到 BR(*意味着 BR 不会发送任何请求)。

我们的传感器通过 UART 接口以 ASCII 字符串的形式定期发送数据、因此我们基本上会通过特定 IP/端口直接将该数据透明地发送至 BR。  

我有以下疑问

1.如果需要监控此数据(. 速率  ASCII 字符串 )在主机侧(* PC/笔记本电脑)使用连接到 BR 的 Py-spinel 接口,从那里我应该开始和确切的地方我应该在 BR 代码和 spinel 代码进行更改,以发送或接收这些 未经请求的消息在 Py-spinel 接口

2.能否将此数据桥接至网络,例如在 台式机/笔记本电脑中运行并行应用程序,并将接收到的数据发送到我们的服务器

如果您需要更多详细信息、请告诉我。

谢谢。此致、

Harinder Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    任何相关的更新。

    此致、

    Harinder Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harinder、您好。  

    我 将暂时关闭这个话题、因为我们通过电子邮件联系了。

    此致、

    SID