请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP-CC1352P7 尊敬的团队:
今天的问候!
我们将 UDP 数据包从路由器节点(RN)推送到边界路由器(BR)。
基本用例 : 在 BR 和 RN 之间创建虚拟通道以将传感器数据作为 UDP 数据包传输,此数据由 RN 作为未经 请求的消息定期发送到 BR(*意味着 BR 不会发送任何请求)。
我们的传感器通过 UART 接口以 ASCII 字符串的形式定期发送数据、因此我们基本上会通过特定 IP/端口直接将该数据透明地发送至 BR。
我有以下疑问 :
1.如果需要监控此数据(. 速率 ASCII 字符串 )在主机侧(* PC/笔记本电脑)使用连接到 BR 的 Py-spinel 接口,从那里我应该开始和确切的地方我应该在 BR 代码和 spinel 代码进行更改,以发送或接收这些 未经请求的消息在 Py-spinel 接口。
2.能否将此数据桥接至网络,例如在 台式机/笔记本电脑中运行并行应用程序,并将接收到的数据发送到我们的服务器
如果您需要更多详细信息、请告诉我。
谢谢。此致、
Harinder Singh