This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:WMBUS-CC13X0

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1223247/cc1310-wmbus-cc13x0

器件型号:CC1310

大家好、

客户正在基于 CC1310和 WMBUS-CC13X0来设计 wM-Bus 模块。 该模块将通过 UART 与客户的智能仪表通信。

wM-Bus 模块从附近的 wM-Bus 燃气表和水表收集数据、并通过 UART 将读数上传到智能仪表、就像 wM-Bus 堆栈的收集器模式一样。 模块还需要读取智能仪表寄存器并将其发送至 wM-Bus 家用能源显示设备、如 wM-Bus 堆栈的仪表模式。

WMBUS-CC13X0是否支持集电极模式和仪表模式之间的动态切换? 如果是、如何切换? 如果没有、对这种双模应用有什么建议吗?

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃