This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:如何抑制主频率谐波。 不仅包括 cc1310、还包括其他低于1g SoC。

Guru**** 2562430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1222859/cc1310-how-to-suppress-the-main-frequency-harmonics-not-only-cc1310-but-also-other-sub1g-soc

器件型号:CC1310

大家好!

      我有一个关于 主 频谐波的问题、如何抑制这种谐波。 例如 、如果我们为 EU 频率,设计一个低于1g 的乘积、则基本频率为868MHz。  1736MHz 和2604MHz   分别是二次和三次谐波。在 CE 的杂散域测试中、需要特别注意这两个频率点。那么、在硬件中解决这个问题的最佳方法是什么呢?

Br

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此参考设计包括将谐波衰减至符合法规要求的水平所需的低通滤波器网络。 这些设计在表征器件特性时被使用、因此已经过广泛测试。 数据表(第1页)中提供了器件适用于的全球射频法规。

    有关设计匹配部分的更多信息、请参阅:  SWRA640  (CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项) https://www.ti.com/lit/swra640 (尤其是  第3.1.4节 )。

    不同的参考设计为不同的频带提供了必要的阻抗匹配和滤波、因此应针对正确的频带选择并遵循正确的参考设计。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ZC Ö:

            感谢您的回复、我使用了同样的参考设计、谐波比传导测试的 LaunchPad 高、我该如何解决这个问题?

           谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供测量结果以及如何进行这些测量的详细信息(测试设置、PHY 和使用的输出功率等)。


    此致、

    扎克