This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:配置 CC1125

Guru**** 2382190 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1222756/cc1125-configure-cc1125

器件型号:CC1125

只是对芯片配置设置有疑问?

如果我们不在微控制器设置中设置配置参数、会发生什么情况?

这将通过零进行设置还是基于出厂设置进行设置?

IE:下面的代码片段(PREAMP_CFG0和 CC112X_SYNC_CFG0添加注释/不设置)

静态常量 register_and_data_t cc1125_reg_init_values[]=

{CC112X_IOCFG3、0x06}、  
{CC112X_IOCFG2、0x06}、  
//{CC112X_IOCFG1、0xB0}、
//{CC112X_IOCFG0、49}、  
{CC112X_SYNC3、0x93}、
{CC112X_SYNC2、0x0B}、
{CC112X_SYNC1、0x51}、
{CC112X_SYNC0、0xDE}、
{CC112X_SYNC_CFG1、0x08}、  
//{CC112X_SYNC_CFG0、0x17}、
{CC112X_DERATION_M、0x48}、
{CC112X_MODCFG_DEV_E、0x0D}、
{CC112X_DCFILT_CFG、0x1C}、
//{CC112X_PREAMBLE_CFG1、0x14}、
//{CC112X_PREAMBLE_CFG0、0x2A}、
{CC112X_FREQ_IF_CFG、0x33}、
{CC112X_IQIC、0x46}、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rebecca:

    实际上、寄存器将被复位至一个缺省复位值、正如在那个片段中所看到的那样、这个值有时不同于零:

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arthur