This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:使用 TI15.4stack 时的传输速率问题。

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1222792/cc1312r-the-issue-about-the-transmission-rate-when-using-ti15-4stack

器件型号:CC1312R

大家好、

以下是客户的请求:

客户有大约35个器件来发送数据、数据包约为20B、每秒发送100个数据包。 如果使用 TI15.4stack、则可以在 SimpleLink 文档中找到 Phy 数据、速率为50k-200kbps。  他想问、每款器件的费率是总费率还是单个费率。 如果他希望使用一个终端来接收这35个设备、可行吗? 若否,有否建议?

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、                                                         

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    该数字是星型网络通信的总和、因为 PAN 协调器的 PHY 限制了数据总量。

    然而、如果一个器件发送2kbps、则应该可以 通过使用支持200kbps 的 PHY、向网络添加35个节点(总计:70kbps)。  

    为了给您一个更具体的答案、如果您能提供更多有关网络设置、使用的 PHY 和/或模式的信息、那会很好。  

    此致、

    Alex