This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:LauchXL-CC1310加载了 CCS、但未加载 UniFlash 或 SmartRF 闪存编程器2.

Guru**** 2572275 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LAUNCHXL-CC1310, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1221872/launchxl-cc1310-lauchxl-cc1310-loads-with-ccs-but-not-uniflash-or-smartrf-flash-programmer-2

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、、 CC1310

我为 LaunchXL-CC1310创建了一个非常简单的程序。 使用 CCS 加载时一切都正常。 如果我在加载固件后进行下电上电、它运行正常。 但是、如果我使用 UniFlash 或 SmartRF Flash Programmer 2加载、则程序不会运行。 使用这两种工具、一切似乎都能顺利加载。 没有错误。 我没有使用引导加载程序。 我已经在这两个工具上尝试了很多不同的设置。 我还尝试了加载 hex 和 bin 文件、但没有任何效果。

有人能告诉我需要执行什么操作才能使用任一工具加载固件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想了想。 事实证明、我的构建中没有包含 ccfg.c 文件。 Flash Programmer 2正覆盖 CCFG、我认为这样做不会让 CC1310在启动后传输到闪存应用程序。