This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120EMK-420-470:超小型应用

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1120, CC1175, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1215737/cc1120emk-420-470-nanosatellite-application

器件型号:CC1120EMK-420-470
主题中讨论的其他器件:CC1120CC1175CC1310、CC1125

大家好、

我们的客户正在考虑将 CC1120EM-420-470-RD 用于超小型卫星应用、并提出如下一些查询:

芯片 CC1120EM-420-470-RD 是否可以在两者之间传输数据 纳米卫星 接地 它们之间的距离 长达400公里 上行链路的带频 UHF 和下行链路的 VHF

  • 如果是、可以添加 栅极驱动器 l 之间的距离、以实现信号可以远距离传播 400公里
  • 如果需要、可使用 发送器 能力的度量 使用具有 A 的半双工模式 数据速率为4000kps?
  • 如果是、 越好 在我自己的板的设计中添加两个组,一次从收发器(CC1120EM-420-470-RD ),第二个从接收器(CC1120EM-420-470-RD ) 写作人员使用 一次 可以发送和接收数据 3)半双工模式?
  • 更改 这种调制 应根据携带数据使用 高达400公里?
  • 如何设计和 选择 合适的天线  CC1120EM-420-470-RD 示例、它可以传输数据 高达400公里?
  • 最好将其放入我自己的天线板中  SMA 天线或  PCB 天线

请发送 任何文档  谢谢您的帮助  

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    根据我所能找到的信息、CC1120已成功用于其他卫星设计。

      1. 客户可以使用此工具来估算范围:  射频范围评估器: https://www.ti.com/tool/RF-RANGE-ESTIMATOR
      2.  前端模块(FEM)可用于扩展 CC1120的范围。 在这里建议的频段中、这就是参考设计

        CC1120 Skyworks EM 30dBm 169 MHz (SWRR111):  https://www.ti.com/lit/zip/swrr111 是一个示例。 CC1120 TI.com 页面提供了其他参考设计。

      3. 另请参阅  SWRA398  (CC112x/CC1175/CC120x 在274至320MHz 频带内运行): https://www.ti.com/lit/swra398
    1. 根据、CC1120的最大数据速率为200kbps  CC1120数据表: https://www.ti.com/lit/swrs112 - CC1310 SoC 有一个补丁、支持高达4000kbps 的数据速率、但客户需要评估其链路预算以查看覆盖范围是否可行。
    2. CC1120能够实现半双工、因此该操作只需要一个器件(基于所提供的信息)。
    3. 应用手册  SWRA479  (实现最优无线电范围): https://www.ti.com/lit/swra479 将在此处提供帮助。
    4. SWRA161.  (AN058–天线选择指南): https://www.ti.com/lit/swra161 提供了有关 天线选择的全面信息。

    我们建议客户首先熟悉上述文档、因为它应该回答本主题中的问题。  

    另请注意、我们的收发器未实现耐辐射。

    此致、
    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您提供这些信息。 我们的客户有以下跟进问题。

    您是否具备我在其他卫星设计中使用 CC1120所提到的信息来源

    此致、

    Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这只是一个简短的搜索,但:

    CubeSat 项目中还使用了其他 TI 无线连接无线电。

    这里有一个列表,详细介绍2003-2018年各种 CubeSat 项目的电台部分(搜索" 抄送 " 要查找这些卫星中使用的 TI 产品、我计数到20多种容量使用的 TI CC 无线电): https://www.klofas.com/comm-table/table.pdf 

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我们的客户在下面提供了后续咨询。

    感谢您的答复、这是最后一次查询
    1.从原理图中向我发送"此处提出的频带、参考设计  CC1120 Skyworks EM 30 dBm 169 MHz (SWRR111)"我需要一份 Skyworks 文档、该文档的频率为433MHz、450MHz 或470MHz。
    2.请您将 Skyworks 示例的测试结果发送给我
    3.我需要一个可以连接 STM32L431RCTx 的电路闪存基准
    4.是否可以使用 CC1125作为接收器? 请向我发送一个可用作接收器的示例

    此致、

    Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 我们没有涉及该特定组合的参考设计。 客户需要做的是合并:
      1. 420-470 MHz 设计的影响  CC112xEM_420_470  (SWRR221):  https://www.ti.com/lit/zip/swrc221、其中 :
      2. 合适的 FEM、例如 SKY66115-11.  (https://www.skyworksinc.com/en/Products/Front-end-Modules/SKY66115-11)。
      3. 客户需要查看 SKY66115-11数据表以了解所需匹配项。 SWRR221设计的 SMA 输出与50 Ω 阻抗匹配、因此应该非常直接地连接 FEM 和 CC1120设计。 还有  CC1310EM-SKY66115-4051 (SWRC334):  https://www.ti.com/lit/zip/swrc334 参考设计、可用作指导。
    2. 回答在上面。
    3. 内部问题、我不知道 TI 销售闪存。 截至撰写本文时、我们的无线连接 LaunchPad 通常使用  MX25R8035FZUIL0 。 我建议在另一个 E2E 论坛中针对该问题提出问题。
    4. CC1125是 CC1120的窄带版本、请参阅: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/701590/cc1125-cc1125-vs-cc1120
      所以、它是否更合适取决于它们的应用要求。 客户可以使用相同的参考设计  SWRR221  如上所述、适用于420-470 MHz 运行。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ZC:

    你好。 我有一个跟进问题、

    客户正在使用 "cc1125"执行此应用。 测试   下行链路使用 UHF 433MHz 、 上行链路使用144 MHz  

     使用两个 芯片、一个用于收发器、另一个用于接收器、是否会更好? 或者 仅使用 一种可与模式 收发器和 接收器 半双工配合使用的 接口、以避免 信号之间产生干扰?  如果是、他们如何使用 VHF 和 UHF 配置这一芯片的 频率频带?

    此外、我们是否有可以分享的关于在 PCB 上设计射频电路的应用手册?  

    谢谢你。

    此致、

    Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尚未使用此配置对设计进行测试:

    • 由于具有不同的频段、因此 TX/RX (上行链路/下行链路)需要单独的 FEM。
    • 使用的 TX 路径  CC1120 Skyworks EM 30dBm 169 MHz (SWRR111):  https://www.ti.com/lit/zip/swrr111 设计。
    • 使用的 RX 路径  CC112xEM_420_470  (SWRR221):  https://www.ti.com/lit/zip/swrc221  SKY66115-11.  FEM (或类似产品)。
    • 客户需要像在169MHz 设计中那样连接 TRX 引脚(SWRR111)。 然后、RX 网络将使用 SWRR221设计(带有附加的 FEM)、但不包含 TX 网络(或连接到 RTX_SW 引脚的 L/C 网络)。
    • 因此、建议在天线之前添加射频开关、以隔离 TX/RX 路径。
    • 我们还将在 TX 和 RX 路径上为 SAW 滤波器添加空间、以防测试表明需要额外滤波(如果不需要、可将其旁路掉)。

    如果半双工设计可以接受、则需要执行上述步骤。  否则、客户可以使用两个芯片、分别使用 SWRR111 ( 移除了 RX 路径) 和 SWRR221 (移除了 FEM 和 TX 路径)。 客户需要自行决定哪种设计对他们来说更可行。

    要配置设备、客户需要查看:

    对于 PCB 设计指南:

    此致、

    扎克