This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310 OOK 曼彻斯特解码

Guru**** 2554360 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1216700/cc1310-cc1310-ook-manchester-decoding

器件型号:CC1310

我们有产品。 我们将 CC1310与 WB-DSSS 配合使用、并且需要使用曼彻斯特编码转换为 OOK 协议、以便与不同的系统通信。

我们在 formatConf、fecMode 中未看到曼彻斯特 OOK 支持,但仅支持 FSK。 无论如何、我们已尝试将其设置为 B1010、但它未生效。

我们将同步字设置为32位0xaaaaaaa9、并且能够从器件接收数据、但数据毫无意义、如何对其进行解码?

是否有可以在 CC1310中启用曼彻斯特解码的 OOK 更新、补丁?

这是我们从传感器发送9字节数据包接收到的数据。

15:01:48.698 | 54 D2 AC B3 2c D3 4D 34 D3 33 52 AC b4 D3 4b 54 aa |-65 CRC 错误

15:01:48.784 | 55 34 AB 2c CB 34 D3 4D 34 cc D4 AB 2b 2D 34 D2 D5 2a |-63 CRC 错误

15:01:48.872 | 55 34 AB 2c CB 34 D3 4D 34 cc D4 AB 2b 2D 34 D2 D5 2a |-60 CRC 错误

15:01:48.959 | 55 34 AB 2c CB 34 D3 4D 34 cc D4 AB 2b 2D 34 D2 D5 2a |-59 CRC 错误

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当将 receiver formatConf 设置为 bMsbFirst 0时,我看到不同的字节,  
    我们只能看到数字 a、9、5、6。

    16:02:52.113 | 56 65 A9 A6 99 66 59 96 65 99 59 5a A9 A6 65 59 A5 |-67 CRC 错误

    16:02:52.232| 55 59 aa 69 A6 59 96 65 59 66 56 aa 69 96 56 A9 |-69 CRC 错误

    16:02:52.348 | 5a 95 A5 9a 66 9a 65 59 96 65 66 A5 9a 96 65 69 95 |-66 CRC 错误

    16:02:52.583 | 55 59 aa 69 A6 59 96 65 59 66 56 aa 69 96 56 A9 |-67 CRC 错误

    16:02:52.700| 56 65 A9 A6 99 66 59 96 65 99 59 5a A9 A6 65 59 A5 |-67 CRC 错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请参阅 CC13x0专有射频用户指南以了解有关曼彻斯特编码的信息:

    CC1310上没有用于为 OOK 启用曼彻斯特编码的补丁。  请参阅我的答复。

    我们计划很快发布 CC13x4器件的带曼彻斯特编码的 OOK 设置(1Q23或2Q23)。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    扎克,我相信你在这里提供的链接在这个情况是无关的。 链接对 prop FSK 有效、但 OOK 使用单独的补丁、该补丁具有 使用覆盖等的单独设置 您是否已检查 OOK 增补程序的文档或与增补程序的作者一起检查以确认曼彻斯特不受支持?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在挖掘后,它应该是可能的-丢弃我之前的回复。 文件相当有限。

    请尝试 从以下内容编辑 MCE_RFE_OVERRIDE:

    MCE_RFE_OVERRIDE(1,0,0,1,0,0),

    MCE_RFE_OVERRIDE(1,0,17,1,0,0),

    此时 应将 CC1310配置为使用 OOK 发送和接收曼彻斯特编码数据。 这是假设您从 SmartRF Studio 中可用的默认 OOK 设置之一开始的。

    请注意、前导码和同步字仍然正常、但有效负载应采用曼彻斯特编码。

    如果您成功从传感器接收到数据、请尝试这样做并提供反馈。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrzej:

     应用建议的覆盖后、您是否成功解码传感器数据?

    此致、

    扎克