This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1311P3:连接到 TMS320F28035 MCU

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC1311P3, TMS320F28035, CC1311P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1221648/lp-cc1311p3-connecting-to-the-tms320f28035-mcu

器件型号:LP-CC1311P3
主题中讨论的其他器件: TMS320F28035CC1311P3

您好、TI。

我要将 LP-CC1311P3连接到 TMS320F28035 MCU、 LP-CC1311P3上有许多引脚、但想知道哪些引脚真正需要与 MCU 建立连接。 我知道累积过程需要 UART、但还有其他东西吗? 以及它们是否都需要 I2C 和 SPI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1311P3是一种 无线 MCU、因此无需将其连接到另一个 MCU 即可使用。  

    如果您出于某种原因需要 CC1311P3 MCU 来与另一个 MCU 通信、您可以自行决定应该如何进行通信。

    我无法回答您应该为该部件使用的外设。

    Siri.