This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:通过 BeagleBones UART 刷写 FW

Guru**** 2797265 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1220324/cc1312r-flashing-fw-via-beaglebones-uart

器件型号:CC1312R
Thread:SysConfigCC2538中讨论的其他器件

您好!

我们有 CC1312、它使用 UART 与 BeagleBone 通信。 CC1312上的 UART 使用 DIO15和12 (因此不是默认设置)。 即使我有不同的 UART、也可以使用串行 ROM 引导加载程序吗? 因此、在 CC1312上、我只需要启用引导加载程序并选择另一个引脚以便通过 SysConfig 进入引导加载程序、"Do I? 这就是我必须在 CC1312侧设置的所有内容吗? 您是否有 Linux 程序、最好使用 C 语言、该语言可以简单地将 FW 刷写到 CC1312中? 我只找到了

https://github.com/JelmerT/cc2538-bsl

但它是在 Python 中、主要问题是我不知道在哪里选择将使用哪些引脚(在我的用例中是 BeagleBone)进行复位并进入引导加载程序模式。

我提前感谢您、IGI。