您好!
是否可以在编程期间将数据写入闪存中的 NVS 扇区(与其余固件一起)、然后在运行时读取?
基本而言、我们要做的是:我们将在制造过程中对控制器进行编程(但不运行)。 之后、对所有器件进行测试、并将校准数据写入 NVS。 在此校准期间、如果我们要保存在 NVS 中的某些参数已经具有可从 NVS 获取的默认值、将会很有帮助。 例如、器件 ID 被初始化为公共批号、之后由单个唯一的器件 ID 覆盖。
我曾尝试搜索类似这样的示例、但我的所有搜索都以 NVS_DRIVER 结束。 因此、如果这是可能的(并不是非常复杂、容易出错)、您可以向我指出查找的方向吗? 我不知道我需要搜索什么。
使用 CC1310以及 SDK 4.20和 CCS 11.1
大家好
最大值