This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC110L:CC110L 插入式兼容性与 CC1101

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC110L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1220542/cc110l-cc110l-drop-in-compatibility-vs-cc1101

器件型号:CC110L
主题中讨论的其他器件:CC1101

您好!

我一直在努力讲述 CC1101和 CC110L 收发器 IC 之间的主要差异。 关于随附的原理图(专为 CC1101而设计、当前与 CC1101良好配合使用)、是否可以确认 CC110L 是否可用作直接替代产品? 使用的频带为433MHz、频率为 GFSK 调制。 我主要想弄清楚这种设计是否在不了解更便宜选项的情况下完成、或者是否有   CC1101特有的特定所需功能。  

原理图:

/resized-image/__size/2560x960/__key/communityserver-discussions-components-files/156/radioSchem.png

谢谢你。