This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101-Q1:共面波导最小接地宽度

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1218232/cc1101-q1-coplanar-waveguide-minimum-ground-widths

器件型号:CC1101-Q1
主题中讨论的其他器件:CC1101

您好!

在设计没有接地平面的共面波导时、中心布线侧面的接地布线的最小宽度是多少?

我见过的许多 CPW 计算器都没有指定这一点。

此外、2023年可使用的最佳 CPW 计算器是什么?

和平、

杰伊·泽布雷克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    对于 CC1101参考设计、我们在射频路径下使用一个连续的接地层、因此我们不建议这样做;请尽可能遵循我们的参考设计、以避免性能偏差。 最小宽度将取决于您的 PCB 堆叠、容差等。

    如果我漏掉了一些重要信息、那么在此背景下需要进行 CPW 计算(假设遵循的是 CC1101参考设计)?

    对于计算器、以下任一选项都会产生良好的效果:

    几年前、我们从 TI.com 中删除了以下应用手册、因为这会给客户造成混淆、但第4.3节可以为您提供一些有用的信息来修改我们的参考设计: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/156/Adapting-TI-LPRF-Reference-Designs-for-Layer-Stacking-_2800_AN068_2900_.pdf

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我怀疑您是否有足够长的布线可以被视为传输线路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack、

    感谢您的回复。

    但是、我想要查找有关所需接地层宽度的更多信息。

    (下方接地层的宽度或侧面的布线宽度。)

    显然、我的特定应用由有限地共面波导(FGC)提供良好的服务。

    FGC - NASA

    虽然不如"无限"接地平面(这并不存在)最佳,但这些有限接地平面是非常有用的。

    和平、

    杰伊·泽布雷克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 GhostOf 提到的、该参考设计的平衡-非平衡变压器/滤波器匹配部分 可能足够短、不会对许多传输线路效应敏感(因为这是一个低于1GHz 器件)。 唯一可能的迹线是 LC 滤波器之后连接到天线的50欧姆部分、具体取决于您的设计。

    因此、我不确定 实施 FGCPW 结构为何优于参考设计?尤其是在更改布局时、您可能需要调整阻抗匹配。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个专门的应用、我在其中馈送与电路板垂直的机械偶极。

    从我的研究中,我了解到共平面波导中的下接地层的宽度可以小到中心馈电的2倍,而不会明显增加损耗。 因此、可以使用上下布线馈送偶极的每一侧、而不会有任何交叉转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢额外的背景-听起来像一个有趣的应用程序!

    我是否正确地理解您自己找到了答案? 如果是,感谢您的分享。

    此致、

    扎克