请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 大家好、
在 TI15.4堆栈收集器上实施白名单是否有参考资料? 如果客户希望使用白名单、以避免传感器在周围有多个收集器时加入意外的 PANID、请帮助提供一些 guidance、谢谢。
此致、
沭阳
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在 TI15.4堆栈收集器上实施白名单是否有参考资料? 如果客户希望使用白名单、以避免传感器在周围有多个收集器时加入意外的 PANID、请帮助提供一些 guidance、谢谢。
此致、
沭阳
尊敬的沭阳:
您可以在这篇文章中看到:
CC1310:白名单和回叫-低于1GHz 论坛-低于1GHz - TI E2E 支持论坛
客户能够使用 cllcDeviceJoiningCB 回调 来 对 Mac 地址或器件信息进行过滤。
可在 collector.c 中找到回调函数、您可以过滤该器件的 IEEE 扩展地址。
在传感器中、您可以使用 sensor.c 中包含的 jdllcJoinedCb
此致、
Alex