This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10 RF 输入/输出端口阻抗

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1218279/cc1354p10-rf-input-output-port-impedances

主题中讨论的其他器件:CC1354P10

查找有关 CC1354P10的13dBm 和20dBm 射频端口的首选端口匹配阻抗的信息。  此外、如果有与该器件匹配以及使用单端与差分13dBm 端口的射频应用手册(或用户指南中的某个部分的引用)、我也会很感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    我们发布的信息位于中  第2款 (前端配置)和  第9节 的(最佳负载阻抗)  SWRA640  (CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项) https://www.ti.com/lit/swra640

    CC1354P10的 LaunchPad 设计计划在今年晚些时候发布、我们强烈建议遵循我们的参考设计(尤其是针对射频路径的设计)。

    如果您更早需要此信息、请联系您当地的 FAE (我不确定您位于哪个地区、因此自己不能这样做)、以便直接与我们联系、我们可以发送更多信息。

    此致、

    扎克