This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350:macLowLevelBufferInit ()抛出断言

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1217765/launchxl-cc1350-maclowlevelbufferinit-throws-assertion

器件型号:LAUNCHXL-CC1350

我无法在收集器示例项目下获得 UART 工作、因此我开始将控制器软件移到我的 UART echo 示例项目中。 我有所有的编译,但当我执行它时,我的 halAssertHandler()函数无限循环。 我可以深入研究的最低级别是  涉及 macTask.c::macInit()调用 macLowLevelBufferInit()。

为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    这可能是堆大小问题。 你有办法检查堆/堆栈使用数据吗?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有、但我认为这是堆栈问题。 我换用了1352、现在不再看到这个问题。