请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 您好!
我们在大概噪声很大的环境中部署了基于 TI-15.4堆栈的无线电网络。 该网络由一个收集器无线电和6个传感器节点组成。 它们相距约4 ~ 10英尺、在视线范围内。 所有对讲机的 TX 功率设置为7dBm。
到目前为止、传感器节点和收集器节点之间的通信似乎非常可靠。 但我感到困惑的是、所有传感器节点和收集器节点的 RSSI 都非常低、在-115和-100之间变化、平均为-106 dBm。 在我们的其他类似部署中、典型的 RSSI 介于-70dBm 和-30dBm 之间。
RSSI 如此低是什么呢? 理想情况下、我们需要对此做点什么。 请告知。
谢谢。
ZL