This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:RSASSA-PSS

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: SHA-256, CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1216657/cc1312r7-rsassa-pss

器件型号:CC1312R7
主题中讨论的其他器件:SHA-256

尊敬的 Expets:

我们的客户正在 查找具有该功能的器件型号

  使用 RSASSA-PSS 签名方案(RFC 8017)进行签名和验证
  具有 RSA-2048私钥和 SHA-256哈希算法
  非板载 NV 存储器

该项目与铁路信令有关。 他们需要对动态生成的消息进行签名、还必须访问 NV 内存中的站点特定配置数据。

我看到此文件: 新产品更新:TI 的 Wi-SUN 认证解决方案 、但仍不确定哪种器件可能适合客户应用。 请提供帮助建议。 谢谢你。

BRS、
杰拉德