This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:I2C VIL VIH 逻辑阈值和 I2C 标准符合性

Guru**** 2796645 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1217978/cc1312r-i2c-vil-vih-logic-thresholds-and-i2c-standard-compliance

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件: ISO1540

通过查看 cc13xx/cc26xx 系列的数据表 、我发现 GPIO 电压输入阈值(VIL)为0.2 * VDDS、在3.3V 的共模电压下为0.66V (例如、请参阅 cc1312r 数据表中的第8.21.6.1节)。 但 根据我的理解、I2C 标准将 VIL 指定为0.3 * VDD。 我是否正确理解了这一点?如果正确、整个 cc13xx/cc26xx 系列是否都不符合 I2C 标准?

(cc13xx/cc26xx 和 TI I2C 隔离器 ISO1540/1640之间的兼容性要求器件遵循标准 0.3 * VDD 阈值、这一问题在推导过程中得到了解答。 请参阅 https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1209633/iso1640-compatibility-between-cc13xx-cc26xx-family-and-iso1640-iso1540/4563171)

I2C 标准阈值的来源: NXP I2C 应用手册幻灯片29、 https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN10216.pdf。 TI 员工 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568290/bq25892-question-regarding-i2c 的声明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我将关闭该主题。 我们可以在另一主题中继续讨论。

    此致、

    Haiatullah