This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:在 Smart RF Studio7中配置透明串行模式功能测试

Guru**** 2975330 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1217543/cc1125-configure-transparent-serial-mode-functionality-test-in-smart-rf-studio7

器件型号:CC1125

大家好、我有两 块 CC1125 BoosterPack 板、我想对透明串行模式的性能做些评估。

使用 SmartRF Studio 7可以实现这一点吗?

我目前有两台计算机配置了一个板、每台计算机上都设置了一个板。 每台计算机设置上的 Smart RF Studio 如下所示:

发送器:  

IOCFG0.GPIO0_CFG = 0x30

MDMCFG1_FIFO_EN = 0x00

MDMCFG0.Transparent_MODE = 0x01

Pkt_CFG2.PKT_format = 0x03

serial_status.IOC_SYNC_PINS_EN = 0x01

接收器:

IOCFG0.GPIO0_CFG = 0x09

MDMCFG1_FIFO_EN = 0x00

MDMCFG0.Transparent_MODE = 0x01

Pkt_CFG2.PKT_format = 0x03

然后、我通过发送器上的 GPIO0引脚驱动几个10ms 脉冲、并且我预计在 GPIO0上的接收器上会看到类似的脉冲序列、但这在示波器上是看不到的。

在 更改与透明串行模式关联的寄存器之前、将无线电设置为1.2kbps 2GFSK 25KHZ 信道间隔869MHz 载波频率、15.625KHz RX 滤波器带宽、 当在 SmartRF Studio 中使用数据包 TX /数据包 RX 时、无线电确实可以相互通信。 我假设射频设置将持续存在、然后只需要更改与透明串行模式功能相关的寄存器。

是否可以  在 Smart RF Studio 下配置透明串行模式功能?

谢谢。

汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以在 SmartRF Studio 中使用透明串行模式。 不要选择 Packet TX 或 Packet RX 选项卡、而是使用 Continuous RX 和 Continuous TX。 在这些选项卡中、您将看到一个下拉菜单、用于选择透明串行模式。

           

    这样做将对寄存器进行必要的更改。 您只需配置 GPIO 以用于数据输入和输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Diego,不知道我是怎么错过的。