This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101-Q1:CC-DEBUGGER 直接连接至 CC1101-Q1器件

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1216727/cc1101-q1-cc-debugger-directly-to-a-cc1101-q1-device

器件型号:CC1101-Q1
"Thread:CC-debuger"中讨论的其他器件

您好!

你好。

是否可以将 CC-调试器直接连接到 CC1101-Q1器件、或者它是否需要位于评估板上? 或者它是否需要位于评估板上?

请告知。 非常感谢。

此致、

雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能需要  详细信息、请参阅 www.ti.com/.../swru197h.pdf 中的图10。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Torstein:

    你好。 请参阅以下我们的专家对您的问题的答复。 非常感谢。

    我已经将测试板连接到调试器、但显示未找到器件。 我认为这可能是因为它在其中一个开发板上寻找主机微控制器、但我想我的开发板肯定有问题。 现在我将继续调试、因为我知道调试器可以直接与该 IC 通信。

    此致、

    雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里的非典型误差源是引脚2未连接到目标板上的 VDD。 请检查连接是如何完成的。