This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:需要适用于433MHz 无线应用的监听器

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1216693/cc1101-need-a-sniffer-for-433mhz-wireless-application

器件型号:CC1101

我们使用的是 CC1101无线电、需要一个监听器来帮助进行调试。 是否有简单的软件狗和软件解决方案?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关软件、您可以访问 https://www.ti.com/tool/PACKET-SNIFFER。  

    因为你正在寻找一个软件狗,我得到的印象是,你现在还没有一个板. 您是否需要基于 CC1101的监听器? 如果您在 google 上搜索"RF 监听器"、看起来您可以使用很多不同的电路板、还可以使用板载 CC11xx。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、我正在寻找能够读取433MHz 的监听器硬件。  我已经有该软件。  我想我会开始 googleing.