This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:VCC=0V、GPIO=3.3V

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, LAUNCHXL-CC1312R1, SN74AXC4T245, SN74AXC1T45
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1212642/cc1312r-vcc-0v-and-gpio-3-3v

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T245SN74AXC1T45

您好!
客户询问如果 VDD 为0V (未运行)且 GPIO (UART_RX)= 3.3V、这是否会成为问题? 我在第13.5章"未使用的 I/O 引脚"中读到一个很小的泄漏电流。 这种泄漏可以为 CPU 供电吗?

VDD=1.8V-3.3V 而 GPIO (UART_RX)= 3.3V 时情况会怎样? 这里还会产生漏电流吗?

此致、Holger