主题中讨论的其他器件:、 SN74AXC4T245、 SN74AXC1T45
您好!
客户询问如果 VDD 为0V (未运行)且 GPIO (UART_RX)= 3.3V、这是否会成为问题? 我在第13.5章"未使用的 I/O 引脚"中读到一个很小的泄漏电流。 这种泄漏可以为 CPU 供电吗?
VDD=1.8V-3.3V 而 GPIO (UART_RX)= 3.3V 时情况会怎样? 这里还会产生漏电流吗?
此致、Holger
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
客户询问如果 VDD 为0V (未运行)且 GPIO (UART_RX)= 3.3V、这是否会成为问题? 我在第13.5章"未使用的 I/O 引脚"中读到一个很小的泄漏电流。 这种泄漏可以为 CPU 供电吗?
VDD=1.8V-3.3V 而 GPIO (UART_RX)= 3.3V 时情况会怎样? 这里还会产生漏电流吗?
此致、Holger
您好、Holger、
在这种情况下、客户应遵循数据表中的绝对最大额定值;对于 CC1312R、则遵循该值 (VDDS + 0.3) V ,最大为 4.1 V 。 因此、如果 VDDS 为0V、客户不应向 GPIO 施加大于0.3V 的电压。
我不知道在客户描述的条件下进行了任何测试、因为该测试违反了最大额定值、但 CPU 不会通过 IO 供电。
如果出现这种情况、我们建议他们重新查看其设计。
另请查看 以下主题:
此致、
扎克
您好、Zack、
UART_RX 仍由另一个器件供电的情况是否常见?是否可以关闭自己的器件? 您是否知道此情况下有任何外部保护措施?
此致、Holger
您好、Holger、
上周有复活节假期,很抱歉延迟-我只是想确认我正在跟进这件事。 我将在下周作出答复。
此致、
扎克
您好、Zack、
我建议使用像 SN74LVC2G66这样的模拟开关 在一侧断电时关闭线路。 你还有其他想法吗?
此致、Holger
客户还可以检查 LAUNCHXL-CC1312R1 (SWRR160): https://www.ti.com/lit/zip/swrr160 参考设计;本设计中使用了总线收发器(SN74AXC4T245 )-如果 SN74AXC1T45仅需要一个输入/输出,也可以使用该收发器。
开关也可以工作(或上述电路之外的其他电平转换器电路)。